This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000-C2000EVM

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621254/tdc1000-c2000evm-tdc1000-c2000evm

器件型号:TDC1000-C2000EVM

大家好、团队成员

我的客户评估 了 TDC1000-C2000EVM、因此他们有问题。

你会给我提供什么建议吗?

1他们为什么不能测量?

 当它是大约100mm 处的传播距离时、它能够测量它。

 但是、当距离小于10mm 时、无法在相同模式下进行测量。

 因此、它们可以通过更改为短程 ToF 测量来实现启动/停止信号、但无法 使用 安装的 GUI 进行测量、这将会变得超时。

 (然后使用示波器测量 ToF、大约为7us。)

2 分辨率。

 ii 尽管 GUI 的 ToF 测量值显示为小数位第六位(0.001ns)的单位、但考虑到这一点还是很值得的?

 要求分辨率约为10ns。

3该 EVM 的微型计算机上构建的功能是什么?

如果您有任何疑问、请与我联系。

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    1、超声波测量低于10mm 具有挑战性、因为即使在激励周期结束后、传感器仍会振铃。 返回回波很可能隐藏在传感器振铃下方。 您能否分享您的客户正在使用的寄存器设置? 他们可以从 GUI 保存配置文件。

    C2000的分辨率肯定比10ns 更精细。 我不确定确切的规格、但 C2000团队将能够更好地回答这一问题。

    3.你指的是什么功能?

    此致、