This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:无法在 Windows 10上安装 EVM GUI

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620378/ldc1101evm-unable-to-install-evm-gui-on-windows-10

器件型号:LDC1101EVM

您好!

我正在尝试在 Windows 10计算机上安装 EVM GUI 应用程序。 已尝试使用管理员权限以及兼容模式。 在所有情况下、当应用程序显示初始"条款和条件"屏幕时、应用程序都会终止。

是否有人观察到相同的行为? 是否有解决此问题的方案?

此致

-Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

    您能否澄清一下您所指的 GUI?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该注意的是、如果您尝试使用传感解决方案 EVM GUI 工具、它当前不支持 LDC1101EVM。 我们计划迁移它、但现在使用上面提到的 LDC1101EVM GUI。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    是的、我使用的是 LDC1101EVM GUI: www.ti.com/.../snoc032
    感谢您的快速响应。

    此致
    -Satish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们在 Windows 10计算机上测试了此 GUI、因此无法重现此问题。 您是否尝试在其他计算机上安装 GUI?
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我之前尝试过两台机器、都有一些问题。 其中一个根本不允许安装、另一个问题是 LabVIEW RTE。 今天、我在第三台机器上试了一下、它工作得非常好。 现在我可以了。 我稍后将使用两台较早的机器来调查此问题。

    非常感谢您付出的时间和努力。

    此致

    -Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Satish、
    感谢您的更新! 如果您找到根本原因、请在此处发布答案、以便其他人可以从您的发现中受益。
    谢谢!
    Luke