This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:传感器输出和控制器输出选项

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621060/opt8241-cdk-evm-sensor-output-and-controller-output-options

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我们使用 OPT8241-CDK-EVM 板来评估传感器输出数据。

我们希望在任何数据操作之前接收每帧4个读数的原始输出、并保存它们。

有可能吗?

如果没有、我想知道:

传感器输出数据的性质是什么? 在传感器上进行了什么类型的处理?

2.控制器(OPT9221)上执行的处理是什么?

3.控制器是否可以被绕过、传感器输出是否可以显示在 Voxel 查看器上并保存?

谢谢、

Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roee、您好!

    我们已收到您有关 OPT8241-CDK-EVM 的疑问。 我们的应用团队将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >>目前我们不支持 OPT8241独立运行。 OPT8241和 OPT9221用作芯片组。

    传感器输出数据的性质是什么? 在传感器上进行了什么类型的处理?

    >>传感器通过 LVDS 的多个通道连接到 OPT9221。

    2.控制器(OPT9221)上执行的处理是什么?

    >>观看此视频、在4:22标记视频中描述了 OPT9221中发生的情况。
    >> training.ti.com/3d-time-flight-sensor-theory-operation

    3.控制器是否可以被绕过、传感器输出是否可以显示在 Voxel 查看器上并保存?

    >>不能绕过 OPT9221。
    >>您可以将原始相位、振幅、环境和标志数据保存到*。vxl 文件中。
    >>请参阅 www.ti.com/.../sbou157.pdf第7页。 如何开始录制。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Larry 的快速响应。

    关于 Q1、我想问传感器输出端的实际数据是多少。

    是 每帧读取4个相位、还是传感器已经在处理深度、振幅和环境温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPT8241输出数字化(A+B)和(A-B)读数、其中 A 和 B 是每个像素的集电极电压。 OPT9221根据它们计算 I 和 Q、并根据 I 和 Q 计算相位、振幅和环境。 本视频再次对此进行了详细说明。