This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT8241NBN

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621306/opt8241-cdk-evm-opt8241nbn

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

在我的 AR 眼镜系统中、我们将使用 opt9221和 opt8241。

我已阅读"OPT8241-CDK-EVM SB REV2P0V1 rev2.0.1 "的 sch。

但我对工作表右上角的第21页有疑问。 这个电路大约为 U1(PMOS)和 U2(NMOS)。

我认为 VCC_5V0_MINUS_FSC 将始终进入 VSUB_BIAS、而无需考虑 ILLUM_ENz 为1或0、因为 U1具有体外差。

我认为 VSUB_BIAS 无法为 VCC_5V0_MINUS_FSC 供电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    感谢您的关注。
    该电路的设计方式使 MOSFET 在关断时能够阻断电压。 对于 U1和 U2中的每个 U1和 U2、阻断电压使得体二极管在 MOSFET 关闭时发生反向偏置。
    因此、体二极管实际上不会影响电路的行为。

    谢谢、此致、
    子哈希