This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何根据 MMW 演示输出获取速度

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620989/awr1642-how-to-get-the-velocity-based-on-the-mmw-demo-output

器件型号:AWR1642

您好!

 以下链接中提供的文档 mmw 演示数据 Structure_8_16.pdf 对于了解 mmw 演示的输出非常有用。 下面显示的检测物体中的信息包括方位角(x、y、z)、但我无法完全理解如何获取测量的速度。 下面是我对距离和速度的理解、您是否可以帮助确认? 非常感谢。

从物体到雷达的直线距离:= rangeIdx *距离分辨率;

速度= dopplerIdx *速度分辨率;

typedef volatile struct mwDemo_detectedObj_t

uint16_t rangeIdx;/*!<@简要范围索引*/
uint16_t dopplerIdx;/*!<@简单的 Dopler 索引*/
uint16_t peakVal;/*!<@简要峰值*/
int16_t x;/*!<@简要 x -以米为单位的坐标。 Q 格式取决于距离分辨率*/
int16_t y;/*!<@简要 y -以米为单位坐标。 Q 格式取决于距离分辨率*/
int16_t z;/*!<@brief z -以米为单位的坐标。 Q 格式取决于距离分辨率*/
} MmwDemo_detectedObj;

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您似乎在估算速度的正确线路上。
    每个二进制数表示速度增量/减量、此外、二进制数还转换为正负速度值。 因此、一半的区间显示正速度、其余部分表示负速度。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、
    我在 GUI MATLAB m 文件中找到了将距离和多普勒指数转换为 m 和 m/s 的相对代码。
    谢谢
    Andy