This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:AFE4400

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617258/afe4400-afe4400

器件型号:AFE4400

您好!

我使用 afe4400来收集 PPG 信号。 收集到的 PPG 信号显示了某种漂移(基极漂移、我不确定)趋势。 原因可能是什么?  是否需要设置任何参数来停止此操作? 请提供建议。 我粘贴了波形。 此致。

Nazrul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nazrul、

    您能否将波形连接到帖子?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praven、

    波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nazrul、

    我看不到波形。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    从字中粘贴时、我认为这里有问题。 可能是我 未正确使用它。 我要做的是:我将光标放置在富编辑器上、并将其粘贴到何处。 然后单击"从字粘贴"。 然后我执行 ctrl_c (从 Word 文档复制、例如 从 Excel 复制图形)  、然后按 ctrl_v 并按粘贴。 有时我会看到内容显示在编辑器上、有时不显示。 即使是、当我能够粘贴、但当我按下 POST 按钮时、我粘贴的图形也会消失! 这可能是您无法获得我粘贴的波形的原因。 这里出了什么问题。 您能指导我如何粘贴吗? 此致。

    Nazrul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nazrul、

    您是否尝试使用富格式化的“插入/编辑介质”选项? 使用此选项可以上传图像。

    此致、

    Prabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    这是波形。 此致。

    Nazrul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nazrul、

    信号的基线漂移可由呼吸频率、肌肉震颤和身体内的生理变化引起、以响应各种刺激。
    特别是没有参数可以停止此操作、但可以在算法中加以注意。 消除这种影响的最简单方法是在算法中使用直流去除滤波器。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nazrul、

    假设您的查询已解决、我将关闭该线程。

    此致、
    Prabin