This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:编程固件中请求的帮助

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642, AWR1443, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620358/awr1243boost-assistance-requested-in-programming-firmware

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1443AWR1243TSW1400EVM

您好!

我已使用 毫米波 SDK 中的演示应用、使用定制固件成功对 AWR1443和 AWR1642进行编程。  

AWR1243是否存在此类参考软件?  如果不是、编写此芯片固件软件时需要查看哪些合适的材料?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    AWR1443和 AWR1642器件上具有可对射频数据进行后处理的应用处理器(和加速器)。

    AWR1243的情况并非如此、其中接收到的数据将在器件外部发送到外部处理元件。

    因此、对器件上的内核进行编程不适用于 AWR1243、而是通过通过 SPI 接口发送的 API 调用来配置该器件。

    有关详细信息,请参阅毫米波器件固件包(DFP) :

    在文档目录下:

    mmwave_dfp_user_guide.pdf

    AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 有几点需要澄清、以确保我理解。

    我在 DFP 代码中找到了一个在 PATH `mmwave_DFP_00_07_00_04/ti/example/`上通过 SPI 配置传感器的示例。 我在`mmwave_DFP_00_07_00_04/RF_eval/RF_eval_firmware`找到了 RADARSS 和 MSS。 假设该固件是`RL{...}`的器件端实现 在'AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf'内定义的函数类(位于`mmwave_DFP_00_07_00_04/docs`内)。

    很遗憾、我不能选择在 Windows 上运行。 因此、对于我的特定平台、我需要正确地重新实现位于`mmwave_DFP_00_07_00_04/ti/example/platform/mmwlstudio/`内的头文件中定义的所有函数。 完成后-我应该能够按照 AWR1443中的方式配置参数并执行`rlSensorStart`、此时数据将开始通过 MIPI-CSI2数据路径流动。

    我的理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    您是否希望将 AWR1243与其他能够通过 CSI2数据路径接收数据的嵌入式处理器连接?

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    简而言之-是的。  在长期目标中、我们希望设计一个具有 AWR1243组件以及一些 DSP 芯片的定制电路板、并根据我们的特定用例设计定制射频。  

    就目前而言、我希望能够捕获来自 AWR1243BOOST 板的实时数据流、该数据流可用于后处理。  当前提供的解决方案[1]似乎仅允许按秒顺序捕获数据、对于我的用例而言不足够。  我希望找到某种能够将 CSI-2串流到 USB3.0连接的分线板(类似于 CX3 [2])。  我设法通过 UART 将其加入 AWR1443和 AWR1642中... 但波特率不足以进行实际测试、我确实需要更高的 ADC 采样率。

    不过、我愿意使用任何解决方案、允许我捕获用于后期处理的更长(按小时数顺序)的采集数据周期。

    谢谢、
    Christopher Hanks

    [1] AWR1243 ->毫米波 DevPack -> TSW1400EVM ->高速数据采集专业版

    [2] www.cypress.com/.../ez-usb-cx3-programmable-mipi-csi-2-usb-30-camera-controller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    当前可用的数据采集和后处理解决方案是使用 AWR1243 + TSW1400EVM。
    到目前为止、我们还没有用于流数据采集和后处理的解决方案。

    此致、
    Raghu