工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在运行 TI 演示、我想知道
一维 FFT 之后的数据如何放置在 mmwRaderCube 中?
2.在 vitalSmits_lab 和 Water Ground _lab 中,系数 rangeBinSize_meter 是什么意思?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在运行 TI 演示、我想知道
一维 FFT 之后的数据如何放置在 mmwRaderCube 中?
2.在 vitalSmits_lab 和 Water Ground _lab 中,系数 rangeBinSize_meter 是什么意思?
谢谢你
您好!
IWR14xx SDK 演示的 HTML 文档详细介绍了数据路径处理、该文档位于以下目录 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html
有关1D FFT 处理和输出格式的详细信息、请参阅数据路径-第一维度 FFT 处理部分。
2.变量 rangeBinSize_meter 用于存储每个 FFT bin 实际距离的换算量(以米为单位)。 参照 vitalSigns Lab,可以在函数 VitalSignsDemo_parseProfileAndChirpConfig 的 main.c 中计算该值,方法是将最大范围除以 FFT 大小(即 numRangeBins,其计算公式为 obj->numRangeBins = pow2roundup (obj->numAdcSamples)))。
在函数 VVitalSignsDemo_parseProfileAndChirpConfig 中
dataPathObj->rangeBinSize_meter =(dataPathObj->rangeMaximum)/(dataPathObj->numRangeBins);
然后使用此值计算与配置文件中指定的开始和结束范围相对应的实际范围箱索引:
在函数 VitalSignsDemo_vitalSignProcess 中
rangeBinStartIndex = floor (rangeStart_meter/(obj->rangeBinSize_meter));//与以米为单位的起始范围相对应的距离二进制索引
rangeBinEndIndex = floor (rangeEnd_meter/(obj->rangeBinSize_meter));//距离单元索引对应于以米为单位的结束范围
此致
尼廷