This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:使用1个电压基准驱动4个 DDC112器件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621026/ddc112-driving-4-ddc112-devices-with-1-voltage-reference

器件型号:DDC112
主题中讨论的其他器件: REF3040

你好

我正在设计一个包含4个 DDC112UK 器件(可在3k 采样率下运行、即333us 周期)的电路板、以提供 x8的电流感应输入通道。 我想为板上的所有4个器件使用相同的电压基准。

DDC112UK 器件规定、基准电压的最大电流要求为275uA。 因此、如果在电路板上有一个基准、它必须能够提供4x275uA= 1100uA。

我能否驱动具有相同电压基准的所有4个器件( DDC112数据表第11页的图6) 而不会降低性能?

 CVT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CVT 您好、

    您可以使用相同的电压基准(REF3040)、但您可能希望扇出缓冲器级以及低通滤波器。
    我们拥有较新的器件系列(通道数较高)、其中我们共享了用于多个 DDC 器件的外部电压基准电路(外部基准源+缓冲级)。 由于 DDC112是一款较旧的器件、具有多个 DDC 器件的配置尚未通过测试、性能下降不会超过 r.t、因此我们建议扇出缓冲器级。