大家好
在本 白皮书中、它提到了频移和 图像抑制滤波。 如果我使用 TI 毫米波 线性调频脉冲并且最大拍频为10MHz、那么10MHz 的采样频率就足够了、FFT 之后没有负频率吗?
谢谢
Xining
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 ADC 输出数据的 DFE 处理中、前2个 DFE 数字级提供 CIC、FIR 滤波/ 2倍抽取率、IQ 不平衡校正和重采样器。
前两个 DFE 级将 ADC 输出速率降低至2倍 DFE 输出速率(实际、复杂2倍)或4倍 DFE 输出速率(复杂1倍)。
第三个 DFE 级针对真实、复杂的2x 模式提供滤波和2倍抽取处理功能。
第三个 DFE 级在复数1x 模式下的工作方式不同、它充当移位的复数频谱、 4x DFE 输出数据、被输入到复数混频器(居中)以按 Fs/4移位。 复频谱可以是(-fs/4至3fs/4或(-3fs/4至 fs/4)。 下一级是80%通带抽取2倍滤波器。 下一级提供最终数字滤波(与实数和复数2x 相同的滤波器)。 另一个数字 NCO 用于移位(衰减) (0至 FS)或(-FS 至0)。 执行 donwsample 乘以2的数字混合后。
最终滤波器带宽为90%。 在其他数字滤波器中、我们具有80%的带宽。 因此、在复数1x 模式下、如果您需要10MHz 音调、带内、1.1x 过采样、则需要11Msps DFE 输出速率来传输10MHz 音调。
此致、
Joe Quintal