This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AWR1642BOOST:是给定的 DSP 库、其中包括与 AWR1443的 HWA FFT 操作等效的 FFT 代码

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, AWR1443, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621017/starterware-awr1642boost-is-the-given-dsp-library-includes-fft-code-that-is-equivalent-to-the-hwa-fft-operation-of-the-awr1443

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDKAWR1443UNIFLASH

工具/软件:Starterware

我的问题与 MMWAVE-SDK 库中包含的给定 DSP 演示代码有关。

这个演示 DSP 代码是否执行3个 FFT 级?

如果是、DSP 执行的这三个阶段相当于 AWR1443中硬件加速器 FFT 的运行? 如果没有、那么推理是什么? (除可由 DSP 演示代码完成的以下可选群集外)

3.可通过 USB 连接对 DSP 进行编程? 我应该使用什么软件来执行此操作?

非常感谢!

Elad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)我假设您正在讨论1642版本的 MMW 演示。 是的、它会像1443版本中一样执行1D、2D 和3D FFT。

    2) 2)如前所述、FFT 是使用 mmWaveLib 而不是1443的 HWA 在 C647 DSP 上完成的。

    3) 3) Uniflash 是首选工具。 如需更多信息、请参阅 SDK 的/docs 文件夹中的版本说明和用户指南。