This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:毫米波 SDK 编译错误

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620924/ccs-awr1642-mmwave-sdk-compile-error

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
   我按照用户指南逐步设置毫米波 SDK。 但是、当执行"gmake clean "和"gmake all"时、会显示如下错误。 似乎缺少一些文件/目录。
   您能帮助我如何识别丢失的文件/目录吗? 谢谢。  
Martin
C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw>gmake clean
"清理 MSS 毫米波演示对象"
Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f obj_xwr16xx/mss_main.oer4f obj_xwr16xx/cli.oer4f xwr16xx_mmw_demo_MSS.map xwr16xx_mmw_demo_mss.xer4f xwr16xx_mmw_demo_mss.bin obj_xwr16xx/cli_main.ds.mws_perx.4xx、mv_ms/perx.4) 失败。
make (e=2):系統找不到指定的檔案。
gmake:***[MSS/MSS_MMV.mak:87:msDemoClean ]错误2.
C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw>gmake all
'正在配置 RTSC 软件包..."
xS --xdcpath="" xdc.tools.configuro -t ti.targets.arm.elf.r4F -p ti.platforms.cortexR:AWR16XX:false:200 -r release -c C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS -o MSS/MMW_configPkg_xwr16xx MSS/mss_mmw.cfg
Process_begin:CreateProcess (NULL,xs --xdcpath= xdc.tools.configuro -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:AWR16XX:false:200 -r release -c C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS -o mss/mmw_configPkg_xwr16xx MSS_MMw.cfg、...) 失败。
make (e=2):系統找不到指定的檔案。
gmake:***[MSS/MSS_MMV.mak:62:msDemoRTSC]错误2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    您是否遵循 了 Windows 环境中的"第4.4.2节设置构建环境"?

    如果未正确设置环境变量或未安装构建所需的任何工具、则会发生此错误。

    执行"mmwave_sdk_setupenv.bat"时是否收到以下消息?

    ------------------------

    已配置毫米波构建环境

    ------------------------

    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    问题现已解决、感谢您的帮助。
    但仍然存在以下问题:
    你能给我一些建议吗?

    Martin

    秘书长的报告
    构建了 DSS 毫米波输出和二进制格式
    秘书长的报告
    C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages \scripts\ImageCreator\xwr16xx\multicore_image_generator\MulticoreImageGen.exe LE 37 0x01000005 xwr16xx_mmw_demo.bin 0x35510000 xwr16xx_mmw_demo_mss.bin b5510000 c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/../firmware/radarss/xwr16xx_radarss_rprc.bin 0xd5510000 xwr16xx_mmw_demo_dss.bin
    输入文件数量3.
    零数48
    0的数量8.
    零数56

    调用 c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages 脚本\ImageCreator\xwr16xx\crc_dcultore_image\crc_multicore_image.exe xwr16xx_mmw_demo.bin xwr16xx_mmw_demo.bin.tmp
    应用程序映像的大小为412096字节
    CUR_CRC_READ_addr 128
    CUR_CRC_READ_ADDR 103040
    CUR_CRC_READ_addr 239232
    无法删除 CRC 临时文件

    Perl c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages 脚本\ImageCreator\xwr16xx\append_bin_crc\gen_bincrc32.pl xwr16xx_mmw_demo.bin
    在 c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages 脚本\ImageCreator\xwr16xx\append_bin_CRC\gen_bincrc32.pl 行58中、Digit/CRC.pm 未返回真正的值。
    开始失败--compilation aborted at c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages 脚本\ImageCreator\xwr16xx\append_bin_crc\gen_bincrc32.pl line 58。
    gmake:***[mmwDemo]错误255

    C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw>
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    您似乎错过了获取 crc.pm 的步骤、Perl 安装缺少"Digest (摘要)"库。

    获取 crc.pm (cpansearch.perl.org/.../CRC.pm) 并将其复制到 Perl 安装中

    lib\Digest 路径。 例如:C:\Strawberry\perl\lib\Digest

    我假设您已安装了 StrawberryPerl。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    问题已解决。 谢谢。
    此致、
    Martin

    调用 c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages 脚本\ImageCreator\xwr16xx\crc_dcultore_image\crc_multicore_image.exe xwr16xx_mmw_demo.bin xwr16xx_mmw_demo.bin.tmp
    应用程序映像的大小为412096字节
    CUR_CRC_READ_addr 128
    CUR_CRC_READ_ADDR 103040
    CUR_CRC_READ_addr 239232
    无法删除 CRC 临时文件

    Perl c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages 脚本\ImageCreator\xwr16xx\append_bin_crc\gen_bincrc32.pl xwr16xx_mmw_demo.bin
    >>>二进制 CRC32 = 7f54f6dc <<<
    >>>二进制文件412100中的总字节<<<
    秘书长的报告
    已构建 MMW 演示闪存二进制文件
    秘书长的报告