This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:来自 UARP 的数据意味着什么?

Guru**** 2579465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617262/ccs-iwr1443boost-what-does-the-data-from-uarp-means

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想知道 数据 UARP 中的数据是什么意思、在 TI 演示 vitalis 的帮助下、我知道 c心ateEst 由输出数据的哪个部分表示、但是、如何理解该项目、例如、c心ateEst 由'00 10 A4 42'表示、 如何计算心率? 感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    生命体征的 UART 数据格式说明正在汇总在一起、我们很快就可以共享这些信息。
    到目前为止、它不可用、很抱歉给您带来不便。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注、我能问哪些信息由 MATLAB GUI 代码处理、然后显示在 GUI 上吗? 信息似乎是从数据 UARP 获取的,我对吗?

    谢谢、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GUI 上显示的所有信息均由器件发送到基于 MATLAB 的 GUI。 GUI 仅进行绘图。

    希望这会有所帮助。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、June、

    如果您的问题已解决、请验证答案。 如果没有、您还需要其他哪些帮助?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我想知道~