This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波流量计

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618260/ultrasonic-flowmeter

我们正在通过 TI 参考设计开发"超声波水流量计"。

http://www.ti.com/tool/tidm-ultrasonic-flow-tdc?keyMatch=ultrasonic%20flow%20meter&tisearch=Search-EN-Everything

此设计不包含有关我们应使用哪种超声波换能器及其规格的数据。

还有一点是,我们无法从 ADKOM 以及任何地方找到有关 LCD 显示屏 FH-1152P 的任何类型的数据。

因此、请就这些问题提出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅《适用于水流量计和热量计的超声波感应》应用手册 :www.ti.com/.../snia020.pdf

    其中包括有关为流量应用选择传感器的部分、以及一些推荐的传感器制造商的列表以及示例。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。

    我们之前已经尝试过该应用、但没有根据我们的需求找到合适的解决方案。
    因此、我们决定使用 Audiowell HS0014-000的超声波换能器、它是否与该 TIDM 超声波流量计参考设计兼容。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、该 TI 设计应该可以正常工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持。
    此致。