This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DEVPACK:AWR1243BOOST CMD 中的错误消息

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, MMWAVE-DFP, UNIFLASH, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618692/mmwave-devpack-error-message-in-cmd-with-awr1243boost

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

我在 CMD 中运行了 mmwave_link.exe 并收到"mmWave Device Power On Failed for deviceMap 1 with error -8"。

导致此错误的原因是什么?

除 DS4外、毫米波-devpack 上的所有 LED 均亮起、DS1亮起。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoyuki-San、您好!

    只有在 AWR1243BOOST 中未刷写正确的固件时,才会看到您面临的问题。
    请使用 RadarStudio 刷新固件。 请参阅"RadarStudio_User_Guide.pdf"中的"5.1.5闪存程序"来刷写固件。

    刷写固件后,您将能够使用 CMD 行应用程序 mmwavelink_example.exe。

    此致、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoyuki-San、您好!

    您能否确认已安装 FTDI 驱动程序、以及是否可以发送完整的 Command Shell 登录信息。

    据我了解、您的 MMWAVE-DEVPACK 和 AWR1243BOOST 板未按照 DFP 用户指南第4节中的说明进行连接

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是带有错误消息的命令日志。 下面安装了 USB 驱动程序、并连接了板、如图5所示、AWR1243BOOST 上的 SOP0跳线处于开启(连接)状态。

    对该误差模式有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我尝试将固件刷写到 AWR1243BOOST、并在闪存过程中遇到了一些问题。

    下面正确设置了 RADAR Studio 配置、但一旦我单击"Flash"、命令窗口就会出现并快速消失。

    端口12应该是正确的端口。 我将在下周再做一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoyuki-San、您好!

    "COM12"是正确的端口、但看起来它没有连接。

    另一种方法是使用"MMWAVE-DFP"中提供的"FlashProgrammer"实用程序。

    请访问"$mmwave-DFP-install\rf_eval\radarstudio\FlashProgrammer\readme.txt"中的 readme.txt、了解如何执行闪存编程器。

    请检查"XWR1xxx_Package.txt "文件中是否存在以下命令、并执行 readme.txt 中提到的"mmwavprog_cmdline.exe"  

    格式、SFLASH

    $mmwave-DFP-install\firmware\radarss\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin、bss_build、SFLASH

    $mmwave-DFP-install\firmware\masterss\xwr12xx_masterss.bin、MSS_build、SFLASH

    $mmwave-DFP-install\firmware\masterss\xwr12xx_memswap.bin、CONFIG_INFO、SFLASH

    请注意、使用"mmwavprog_cmdline.exe"时、请删除 MMWAVE-DEVPACK、然后将"AWR1243BOOST"连接到 PC。

    此致、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoyuki-San、您好!

    我们希望客户使用的标准刷写工具是"Uniflash"。  

    "Uniflash"应该是您将固件刷写到器件中的首选方法。

    此致、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果  您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    感谢您的建议。 我可以将固件成功刷写到 AWR1243。

    但我取出 SOP2跳线、离开 SOP0跳线、连接 mmWave DevPack、运行 mmwavelink_example.exe、仍然看到相同的错误。

    "mmWave Device Poer on failed for deviceMap 1 with error -8 (DeviceMap 1的毫米波设备 Poer 打开失败、出现错误-8)"。  

    您认为 DevPack 板有什么问题吗?

    我忘记了告诉我的一点、当我收到 DevPack 板时、R108 100K 欧姆寄存器丢失了、所以我自己将寄存器放在板上。  

    2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:初始化完成。
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:正在开始刷写过程...
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口 COM12...
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:复位到器件的连接
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:设置中断信号
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口成功。 可能会继续闪烁。
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:正在读取器件版本信息...
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:**指定用于刷写的2个文件。
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:检查文件 C:/ti/mmwave_dfp_00_07_00_04/firmware/radarss/xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 以了解 AWR1243的正确标头。
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:AWR1243器件、fileType=RadarSS_Build Detected ->确定
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:检查文件 C:/ti/mmwave_dfp_00_07_00_04/firmware/masterss/xwr12xx_masterss.bin 以了解 AWR1243的正确标头。
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:AWR1243器件、fileType=MSS_Build Detected ->确定
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:!! 文件对 AWR1243有效。
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:指定了下载格式。 正在格式化 SFLASH 存储...
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:-->偏置存储[SFLASH]
    [2017年8月22日、上午11:18:09 ] [INFO_Cortex_R4_0:-->正在向器件发送擦除命令...
    [2017年8月22日、上午11:18:20 ] [成功] Cortex_R4_0:-->擦除存储已成功完成!
    [2017年8月22日、上午11:18:20 ] [INFO_Cortex_R4_0:下载[RadarSS_build]大小[196652]
    [2017年8月22日、上午11:19:06 ] [INFO_Cortex_R4_0:成功!! 已成功将文件类型 RadarSS_BUILD 下载到 SFLASH。
    [2017年8月22日、上午11:19:06 ] [INFO_Cortex_R4_0:下载[MSS_build]大小[98332]
    [2017年8月22日、上午11:19:30 ] [INFO_Cortex_R4_0:成功!! 文件类型 MSS_BUILD 已成功下载到 SFLASH。
    [2017年8月22日、上午11:19:30 ] [INFO_Cortex_R4_0:从 COM 端口 COM12上的器件断开...
    [2017年8月22日、上午11:19:30 ] [INFO_Cortex_R4_0:正在启动刷写实例清理...
    [2017年8月22日、上午11:19:30 ] [INFO_Cortex_R4_0:实例已取消初始化!
    [2017年8月22日、上午11:19:30 ] [成功]程序加载已成功完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoyuki-San、您好!

    DEVPACK 上的 R108需要保持打开状态。 但是、如果您安装100kOhm 电阻器、则没有问题。

    在执行"mmwavelink_example.exe"时、您能否确认是否未连接到 RadarStudio/Uniflash?

    -Raghu
    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

    我在没有连接到 RadarStudio/Uniflash 的情况下运行了 mmwavelink_example.exe、但仍然看到相同的错误。

    我还删除了 R108寄存器、以防再次运行、并看到下面的不同错误、PC 未通过 USB 重新配置 mmWavePack。

    只有 mmWavePack 上的 DS6 LED 亮起。  

    我再次放置 R108寄存器后、从 mmWavePack 建立了4个 AR-DevPack-EVM-012的 USB 连接、但我看到了相同的错误"mmWave Device Power On Failed for deviceMap 1 with error -8"。

    我猜测 DevPack 中有什么问题。 出现"mmWave Device Power In (毫米波设备电源输入)"错误消息时、DevPack?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您之所以面临错误、是因为您正在刷写错误版本的 MSS/BSS 固件。 如果要在 AWR1243 EVM 上刷写固件、则需要从"$DFP_INSTALL_PATH/firmware/masterss"和"$DFP_INSTALL_PATH/firmware/radarss"目录中选择 FW。

    此外、当您运行 mmwavelink_example.exe 时、它将通过 SPI 下载这些固件、因此在运行此示例之前、请完全擦除 sFlash、然后运行 mmwavelink_example.exe。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我首先使用 UniFlash 工具擦除了 AWR1243的固件、并成功完成了。 请参阅以下命令行。

    之后、您选择了下面的固件。 我认为这些是正确的固件可供使用、但我再次断开 UniFlash 连接、并将 AWR1243BOOST 连接到带有 PC 的 mmWavePack、运行 mmwavelink_example.exe 后出现相同的错误。 我的 PC 上安装的毫米波 DFP 是 00_07_00_04。

    -擦除/闪存

    [2017年8月25日、下午2:10:42 ] [INFO_Cortex_R4_0:初始化完成。
    [2017年8月25日、下午2:10:42 ] [INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口 COM12...
    [2017年8月25日、下午2:10:42 ] [INFO_Cortex_R4_0:复位到器件的连接
    [2017年8月25日、下午2:10:42 ] [INFO_Cortex_R4_0:设置中断信号
    [2017年8月25日、下午2:10:42 ] [INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口成功。 可能会继续闪烁。
    [2017年8月25日、下午2:10:42 ] [INFO_Cortex_R4_0:格式命令:启动 SFLASH 存储区域的擦除操作。
    [2017年8月25日、下午2:10:42 ] [INFO_Cortex_R4_0:-->偏置存储[SFLASH]
    [2017年8月25日、下午2:10:42 ] [INFO_Cortex_R4_0:-->正在向器件发送擦除命令...
    [2017年8月25日、下午2:10:53 ] [成功] Cortex_R4_0:-->擦除存储已成功完成!
    [2017年8月25日、下午2:10:53 ] [INFO_Cortex_R4_0:从 COM 端口 COM12上的器件断开...
    [2017年8月25日、下午2:10:53 ] [INFO_Cortex_R4_0:正在启动刷写实例清理...
    [2017年8月25日、下午2:10:53 ] [INFO_Cortex_R4_0:实例已取消初始化!
    -已重新编程  
    [2017年8月25日、下午2:14:53 ] [INFO_Cortex_R4_0:正在启动刷写实例清理...
    [2017年8月25日、下午2:14:53 ] [INFO_Cortex_R4_0:实例已取消初始化!
    [2017年8月25日、下午2:15:11 ] [INFO_Cortex_R4_0:初始化完成。
    [2017年8月25日、下午2:15:11 ] [INFO_Cortex_R4_0:正在开始刷写过程...
    [2017年8月25日、下午2:15:11 ] [INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口 COM12...
    [2017年8月25日、下午2:15:11 ] [INFO_Cortex_R4_0:复位到器件的连接
    [2017年8月25日、下午2:15:11 ] [INFO_Cortex_R4_0:设置中断信号
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [INFO_Cortex_R4_0:连接到 COM 端口成功。 可能会继续闪烁。
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [信息] Cortex_R4_0:正在读取器件版本信息...
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [INFO_Cortex_R4_0:**指定用于刷写的2个文件。
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [信息] Cortex_R4_0:检查文件 C:/ti/mmwave_dfp_00_07_00_04/firmware/radarss/xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 以了解 AWR1243的正确标头。
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [INFO_Cortex_R4_0:AWR1243器件、fileType=RadarSS_Build Detected ->确定
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [信息] Cortex_R4_0:检查文件 C:/ti/mmwave_dfp_00_07_00_04/firmware/masterss/xwr12xx_masterss.bin 以了解 AWR1243的正确标头。
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [INFO_Cortex_R4_0:AWR1243器件、fileType=MSS_Build Detected ->确定
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [信息] Cortex_R4_0:!! 文件对 AWR1243有效。
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [INFO_Cortex_R4_0:指定了下载格式。 正在格式化 SFLASH 存储...
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [INFO_Cortex_R4_0:-->偏置存储[SFLASH]
    [2017年8月25日、下午2:15:12 ] [INFO_Cortex_R4_0:-->正在向器件发送擦除命令...
    [2017年8月25日、下午2:15:23 ] [成功] Cortex_R4_0:-->擦除存储已成功完成!
    [2017年8月25日、下午2:15:23 ] [INFO_Cortex_R4_0:下载[RadarSS_build]大小[196652]
    [2017年8月25日、下午2:16:08 ] [INFO_Cortex_R4_0:成功!! 已成功将文件类型 RadarSS_BUILD 下载到 SFLASH。
    [2017年8月25日、2:16:08 PM] [INFO_Cortex_R4_0:下载[MSS_BUILIND]大小[98332]
    [2017年8月25日、下午2:16:32 ] [INFO_Cortex_R4_0:成功!! 文件类型 MSS_BUILD 已成功下载到 SFLASH。
    [2017年8月25日、下午2:16:32 ] [INFO_Cortex_R4_0:从 COM 端口 COM12上的器件断开...
    [2017年8月25日、下午2:16:32 ] [INFO_Cortex_R4_0:正在启动刷写实例清理...
    [2017年8月25日、下午2:16:32 ] [INFO_Cortex_R4_0:实例已取消初始化!
    [2017年8月25日、下午2:16:32 ] [成功]程序加载已成功完成。