This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:如果 AFE5816具有数字处理功能?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620125/afe5816-if-afe5816-has-the-digital-processing-function

器件型号:AFE5816

版本为 SBAS688D 的 AFE5816数据表中的"2015年4月- 2015年11月修订版"  

我发现在简化的方框图中有"数字处理(可选)"功能、我对此非常感兴趣  

此函数。 但在数据表中、我找不到有关数字处理的任何详细信息。TI 为什么提供  

函数、但他没有描述该函数? 如果 AFE5816没有数字处理功能或  

数据表不是完整版、或者 TI 出错了吗?  

有好的灵魂可以回答这个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    感谢您查询 AFE5816器件。

    有关数字处理块的更多详细信息、请参阅数据表中的第9.3.7.4节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!Praveen Aroul。我找到了。