请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP107 您好!
根据数据表中的建议原理图、我们以菊花链方式连接了几个 TMP107s。 我们偶尔会从链中的第一个 TMP107之外的所有器件获取不正确的(超出范围)温度数据。 有效数据应在室温范围内、约为0x18至0x20。 我们在工作台上几个小时内看到的错误读数为0x08、0x10、0x14、0x2C、0x48、 0x54、0x60、0x6C、0x78、0x84、 0x94、0x9C、0xB0、0xDC、0xF0和0xf8。 这些不是原始数据、而是处理原始数据后的结果、以摄氏度为单位。
有什么想法可以导致这种情况?
谢谢、
Scott