This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:通过 CSI 直接记录原始 ADC 数据

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1243, IWR1443BOOST, TDA2E, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619887/iwr1443-direct-recording-of-raw-adc-data-over-csi

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: AWR1243TDA2EAWR1243BOOST

如果不使用与 AWR1243相同的 Cortex-R4F、IWR1443是否可以通过 CSI 直接通过外部摄像头接收器模块读取原始 ADC 数据?

我想使用 CSI 将 IWR1443BOOST 连接到处理器的评估模块(例如 AM571x 或 TDA3/TDA2E)。

处理器 SDK-Radar (Radar SDK)支持 TDA3x EVM 和 AR12 Booster Pack (AWR1243BOOST)组合的平台。 我想使用 IWR1443BOOST 而不是 AWR1243BOOST。

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke-San、您好!

    您可以将 IWR1443BOOST 与 TDA3x 结合使用、通过 CSI 读取 ADC 数据。

    您可能需要的修改很少:
    1) 1)禁用从 TDA3x 到 IWR1443BOOST 的固件下载(在 RadarSDK 中)。 IWR1443BOOST 器件不支持通过 SPI 下载固件。
    2) 2)将 MSS 和 RadarSS 器件固件刷新到 IWR1443BOOST、然后再将其与 TDA3x 配合使用。

    BR、
    Raghu

    ------------------------------------------------------
    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
    ------------------------------------------------------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。

    我知道 Cortex-R4F 与固件一起用于配置 IWR1443。

    AWR1243BOOST (IWR1443BOOST)和 TDA3x EVM 通过 CSI 读取 ADC 数据的组合并不容易、因为它需要三个附加电路板、即 MMWAVE-DEVPACK、AR1243 DIB EVM-1和 AR1243 VAB EVM-1。 此外、对于 DIB 和 VAB、仅提供电路板设计数据。

    是否有任何工业解决方案可与 AWR1243或 IWR1443以及 TI 处理器(例如 AM571x 或 AM570x)轻松搭配使用?

    对于具有 CSI 接口的 TI 处理器 EVM、似乎只有汽车解决方案可用。 https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/613480

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke-San、您好!

    我们没有任何适用于工业的 TDA3x+ IWR1443BOOST 标准产品。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。

    是否有计划与非汽车处理器(例如 AM571x 或 AM570x)结合提供 IWR1xxx 的参考设计(TI 设计)?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu-San、

    Sitara 团队表示他们正在与毫米波团队合作进行 TI 设计: http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/613480/2285990#2285990

    我将联系我当地的 TI 代表。

    此致、

    Daisuke