大家好、
我目前正在对 TI IWR1443及其文档进行实验。
我正在运行具有毫米波演示(01.00.05)最新固件的电路板、
我能够在基于 Web 的 GUI 上查看输出并通过 GUI 和串行发送命令。 但是、我更喜欢分析数据并将其记录到我自己的程序中。 我已经整合了一个小 python 程序、该程序可以向电路板发送配置并从 COM 端口(数据)获取数据。 目前、我使用 SDK 中的默认配置命令、并通过 UART 串行发送数据。 我正在收集672字节的数据包,并在标头的开头添加8个字节"4*魔法单词"。
我想知道 TI 是否有人可以为数据包的数据结构提供更简洁的文档、从而解释如何将它们解码为有用的信息? 我知道,现有文档原则上说明了如何对数据进行解码,但编写简要的文档详细说明数据包结构将会很有帮助。 演示数据解码的示例 Matlab 或另一个脚本会更有帮助–是否存在?
虽然我知道还有其他方法可以从板上获取数据、但串行端口目前最适合我的需求。
提前感谢您提供的任何帮助、
此致、
Dexter