This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75B:I2C 始终在第一次使用 NACK 进行响应。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616965/lm75b-i2c-always-respond-with-nack-for-the-first-time

器件型号:LM75B

您好!

我们发现 LM75B 始终在第一个 I2C 通信时响应 NACK。 有什么想法为什么? 加电后、I2C 需要多长时间才能准备就绪?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将对此进行研究并在短期内发表回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yee Yong、

    请阅读此主题、如果您有进一步的问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../764928

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    它没有提到与我的 I2C 问题相关的任何内容。 您是说我需要在第一条 I2C 命令之前等待600ms 吗?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    有更新吗?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    当器件可以在 POR 读取数据时、我没有提供数据。 这就是我在文章中提到的原因、客户需要在 POR 之后等待至少一个转换周期、然后才能开始读取温度。

    请提供以下问题。

    1.系统电源是什么?

    2.您使用的是-3还是-5版本?

    3.请提供完整的器件型号。

    Aaron