This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:使用 AWR1642 EVM+TSW1400捕获数据格式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619261/awr1642-data-format-captured-using-awr1642-evm-tsw1400

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP

您好!

RADAR Studio 中有以下配置视图、目前我们知道 ADC_only 配置的数据格式、我的客户还想知道另一个数据包配置的数据格式。 我们查看了 AWR1xx 数据路径编程人员指南、找不到确切的信息、您是否可以帮助描述所有数据包配置的数据格式?

非常感谢和问候、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    MMWAVE-DFP 中提供的器件固件支持 cp"线性调频脉冲参数"。 有关 CP 数据格式的详细信息、请 参阅"AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf "的第5.14.3节。 客户可以将 ADC_CP、CP_ADC 工作模式与当前固件一起使用。

    此时,设备固件不支持 CQ 数据。 这将在毫米波 DFP 的未来版本中提供。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    我想知道的不仅仅是 CP/CQ 位格式、我还想知道捕获并存储在文件 C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio\PostProc\adc_data.bin 中的数据的格式。 以下链接描述了 ADC_only 的 ADC 原始数据格式、但未描述使用 CP/CQ 进行其他配置的格式。 那么、您是否可以按照以下链接向我说明数据格式?
    e2e.ti.com/.../602629

    此致、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过发送电子邮件来回答查询。 我们能在这里闭合线程。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------