This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010:查找通信所需的文件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010, HDC1010EVM, MSP430F2419, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618931/hdc1010-finding-the-necessary-files-to-communicate

器件型号:HDC1010
主题中讨论的其他器件: 、MSP430F2419HDC2010

尊敬的 TI 社区:

我购买了 HDC1010EVM 板来查看 HDC1010芯片的性能。 我喜欢结果并希望使用它、但在查找集成它所需的所有文件时遇到了困难。 我目前正在使用 IAR Workbench 和 msp430f2419。

感谢你能抽出时间

P.S. 我对嵌入式编程这个词比较陌生、因此、如果有任何提示、我也会不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bill TI 计划在2017年第4季度初发布 MCU 示例代码、以连接 HDC 系列产品。 请继续关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 HDC2010 GUI 的目录中还有一些 MSP430示例代码。 示例:

    ..\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\older revs\HDC10x0_EVM_Firmware_source