请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1010 主题中讨论的其他器件: 、MSP430F2419、 HDC2010
尊敬的 TI 社区:
我购买了 HDC1010EVM 板来查看 HDC1010芯片的性能。 我喜欢结果并希望使用它、但在查找集成它所需的所有文件时遇到了困难。 我目前正在使用 IAR Workbench 和 msp430f2419。
感谢你能抽出时间
P.S. 我对嵌入式编程这个词比较陌生、因此、如果有任何提示、我也会不胜感激。