This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75A:通过一个 I2C 接口连接 FPGA、可连接4个 LM75#39

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619958/lm75a-4-lm75-s-over-a-single-i2c-interface-to-fpga

器件型号:LM75A

在我们的调制解调器设计中,有4个用于解调的 DSP 和4个 LM75温度传感器分别用于监控这4个 DSP 的温度,所有这4个 LM75模块都通过单个 i2c 接口连接到 Cyclone FPGA,该接口监控 DSP 的温度。

我们是否需要按上图中所述放置 I2C 缓冲器?? 或者、由于器件具有3条地址线路、这意味着8个此类器件可通过单个 i2c 接口驱动?

THnx。

此致、

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naresh、
    如 LM75A 数据表的第7.3.1节所述、同一 I2C 总线上最多支持8个器件。 我捕获了以下相关部分:

    "LM75A 由+2.7V 至+5.5V 的单电源供电运行。通信通过2线制完成
    工作频率高达400kHz 的接口。 LM75A 具有三个地址引脚、最多可支持八个 LM75A 器件
    在同一条2线总线上运行"

    但是、是否需要缓冲器将取决于 I2C 总线连接点的布线长度、这意味着总线中的总电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naresh、

    感谢您为您的设计选择温度传感器。 只要您将每个 LM75A 配置为唯一的地址、就不需要任何缓冲器。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron