This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:Idrive 初始化问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619644/fdc2214evm-issue-with-idrive-initialization

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214

您好!

 在开始使用 FDC2214EVM 进行测量之前、我已经使用连接在 IN0A 和 IN0B 之间的示波器测量了振荡振幅。 最初、我得到的振幅为0.6V - 0.7V (大约)。 当电流低于"通过自动幅度校正检测 I DRIVE INIT"按钮时、电流值显示为"NAN"。 然后、我增加了"传感器初始化电流"表中的代码编号、将通道0中的 Idrive 增加到1160微安。 即使在按下按钮 "使用自动振幅校正检测 I DRIVE 信号"后、电流值也为"Nan"。  如果有人告诉我电路中的问题是什么、我会很感激、我如何纠正? (随附了连接原理图。  在此设置中、我尝试实现这样的逻辑 :当传感器 PCB 在材料介电常数发生相当大变化的表面上移动时、它将显示输出端的电容变化。) 我期待着你提出宝贵的建议。

e2e.ti.com/.../1602.FDC2214_5F00_Connection.pdf

此致、

Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantanu、

    驱动器初始化并不重要,您可以忽略它。

    但是、振荡的振幅似乎有点低。 如果您使用的是单端探头、请在 IN0A 和 GND 之间进行测量。 对于具有默认设置的 EVM、您应该会看到振幅约为1.5V 的半正弦波

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yibo:
    非常感谢您抽出宝贵的时间做出宝贵的回应。

    此致、
    Shantanu