This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:关于 AWR1642毫米波传感估算器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619663/awr1642-about-mmwave-sensing-estimator-for-awr1642

器件型号:AWR1642

您好!

我发现该工具(毫米波传感估算器)可以 JSON 格式输出设置。
但是、我的客户希望以 cfg 文件或 CLI 命令格式输出设置。
该工具能否输出 cfg 文件或 CLI 命令格式?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    现在、我们没有用于生成 cfg 文件的工具/脚本。 您需要解析 JSON 文件或从感应估算器输出窗口读取值并生成等效的 mmWaveLink API 调用。 请注意以下注意事项:

    感应估算器仅为 ProfileCfg (rlSetProfileCfg)和 FrameCfg (rlSetFrameCfg) mmWaveLink API 生成参数、即它不会为初始化和配置传感器所需的完整 API 调用集(例如 ADCconfig、通道配置等)生成值。 请查看 mmWaveLink API doxygen 文档(C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\control\mmwavelink\docs\doxygen\html\index.html)和 OOB 演示、了解所需配置 API 调用的示例实现。
    2.毫米波传感估算器根据所选器件(14xx 或16xx)的功能(即器件可能具备的功能)生成值、而毫米波 SDK 演示已测试/仅支持一个子集的配置。 这意味着使用毫米波传感估算器生成的并非所有配置都能与 SDK 演示配合使用。 SDK 演示仅显示一个可能的处理链、不声称是可以处理所有可能用例的处理链。 换言之、使用感应估算器生成的配置是 SDK 演示支持的超集。


    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin - San、

    感谢你的答复。

    我可以理解。

    此致、

    Nomo