This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:MATLAB 代码

Guru**** 2580305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617601/fdc1004evm-matlab-code

器件型号:FDC1004EVM

大家好、

我想将 Matlab 用作 GUI、而不是 TI 提供的 GUI。

我能够读取电容值、但我无法确定如何更改 CAPDAC 设置。

如果能为 Matlab 提供任何帮助、我将不胜感激。

此致、

Siraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    遗憾的是、我们不与 Matlab 合作、但我们的一些社区成员可能能够提供一些见解。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yibo、您好!
    非常感谢您的回复。
    实际上、我想知道、如果我想使用 TI 提供的 GUI 以外的 GUI、命令是什么。
    例如、在 Matlab 和 Hyperterminal 中、我都找到了以下设置:
    命令 结果
    1 所有输入引脚的一组电容值。
    5. 数据流开始。
    6. 数据流停止。
    7. 减少转换时间。
    8. 增加转换时间。
    9. 改变输入引脚的方向(从左到右)。

    同样、我想知道启用和更改 CAPDAC 值的命令是什么。
    此致、
    Siraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    要更改任何通道的 CAPDAC、您需要将相应测量配置寄存器的 CHB 位[12:10]设置为 B100、并将 CAPDAC 位[9:5]设置为所需的值(从 b00000到 b11111)。

    您可以在数据表中找到更多信息。

    此致、
    Yibo