This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP006EVM:经过校准的最大物体电压和最大可用物体电压

Guru**** 2580305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620031/tmp006evm-max-object-voltage-and-max-usable-object-voltage-with-calibration

器件型号:TMP006EVM

可从寄存器中读取的物体电压的近似最大电压是多少?

手册中的校准方程停止工作前、可与之配合使用的最大近似电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压范围为+/-5.12mV。

    此产品现在为 NRND。 这意味着不再建议用于新设计。 具有 NRND 状态的 TI 产品最终可能会停产。 这会影响 TI 生产的所有红外热电堆版本。