This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:小尺寸 TMP75替代器件

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, TMP105, TMP108, TMP102, TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619159/tmp75-part-to-replace-the-tmp75-with-small-size

器件型号:TMP75
主题中讨论的其他器件: TMP105TMP108TMP102TMP112

大家好、

我的客户希望以小尺寸更新其产品。 因此、他们希望为 TMP75寻找尺寸较小的替换器件。

TMP105是否适合替代产品?

或者、您能给出建议吗?

非常感谢!

Lacey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、我们的支持团队将会仔细研究您的问题并很快回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMP105是一款较旧的产品。 TMP108更小、功耗更低且精度更高。 这两种产品均采用 DSBGA/WCSP 封装。

    TMP102/TMP112是我们采用 SOT-563封装的最小封装传感器。

    所有这些器件使用与 TMP75相同的12位格式报告寄存器0中的温度。 它们应该非常接近100%的软件兼容性、但我需要更仔细地查看每个软件兼容性。 软件兼容性是否是您的客户的关键功能?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、
    此外、我还想知道是否计划将 TMP105更新为更小的封装。
    我的客户使用 BBU 板中的 TMP75、在传输过程中需要对其进行热插拔。
    TMP75是否支持热插拔。

    谢谢!
    Lacey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我之前提到的、TMP108是 TMP105的后继产品。 TMP108封装更小。

    您能否定义所有引脚状态(或提供原理图)以及热插拔条件的斜升速率?