This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:关于毫米波生命体征实验室

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618187/iwr1642boost-about-mmwave-vital-signs-lab

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我遵循 了毫米波生命体征实验室(training.ti.com/mmwave-vital-signs-lab-1)。

我使用 UniFlash 选择"Flash Image"并单击"Load Images"、但出现错误:"[ERROR] Cortex_R4_0:!!! 正在中止闪存指定文件!!!'。  

我尝试了三种组合:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于16xx、您只需要使用一个映像。 对元映像1使用'xwr16xx_ccsdebug.bin'并将所有其他元映像插槽保留为空。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 它现在可以加载映像。  

    我有另一个问题。 我要执行下一步。 但是、我无法在"CCS Cloud"上找到下载 CCS 的"新目标配置文件"。 在 CCS 中、我下载并安装了"生命体征"、但无法将"CSS 项目"导入 IDE。使用"CCS Cloud"时、我可以导入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了这个新问题。