This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007AIYZFT

Guru**** 2580305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619451/tmp007aiyzft

您好!
 
我收到了 DigiKey 的这封电子邮件、通知我 TMP007AIYZFT 将会停产。
 
我已尝试在 TI 网站上检查器件、但产品页面显示已关闭/缺失/已删除。
 
有人能不能就此灯亮? 它只是过时的封装类型还是即将停产的产品?
 
无法获取任何信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不再建议在新设计中使用 TMP006和 TMP007红外温度传感器。 这意味着他们的状态已从"活动"正式更改为"非 RND"。 具有 NRND 状态的 TI 产品最终可能会停产。 这会影响 TI 生产的所有红外热电堆版本。

    TMP007登录页面目前存在一些问题、但您可以在 TMP006登录页面上看到 NRND 状态。 给您带来的不便、我深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我无法用言语来形容 TI 几年后将会推出这些器件。

    是否有任何替代产品或等效产品?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有其他非接触式温度传感器产品。 我很乐意为您提供有关接触温度传感器的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ren、很遗憾这是我开发的一款非接触式产品、而 TMP007正是这款产品的核心。
    这令人非常失望。 多年前、我在达拉斯为 TI 工作、曾在市面上淘汰过几年的器件、但这是一项未听说过的工作。
    我将继续进行当前的 TMP007生产运行、并重新设计替代制造商 的传感器以用于未来产品。
    我不想(一级到一级)您能让我了解做出决策的原因?
    与竞争对手相比、TMP007无疑拥有更好的定位、因此我只能假设存在其他问题-您知道是否有其他半导体制造商有兴趣挑选器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、我们做出了艰难的业务决策。 这就是我现在可以说的全部内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    我所在的公司处于相同的情况。

    最后一次购买将是什么时候?

    吉尔吉斯