This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:能否使用 OSRAM SPL PL90替代激光器?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614559/opt8241-cdk-evm-can-i-use-osram-spl-pl90-to-replace-the-laser

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

   在 OPT8241-CDK-EVM 的 BOM 中、我没有找到激光器的器件型号。 因此、我想使用 OSRAM SPL PL90来替代它。  如果这种变化会影响性能、我会漂移。附件是 SPL PL90.e2e.ti.com/.../SPL-PL90.pdf 的数据表

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、


    激光器件型号位于 BOM 中。  Lumentum 的器件型号为22045498。

    29. 4. D11、D12、D13、D16 22045498 Lumentum 22045498 二极管_22045498_CUS

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Larry:
    谢谢。 您是否有购买此组件的方法。 我的客户仍在等待处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的联系请求发送至 ti-3dtof@list.ti.com。

    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。