This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:从何处获取 AFE400EVM 固件 V1.4?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619459/afe4400-where-can-i-get-the-afe400evm-firmware-v1-4

器件型号:AFE4400

当我从站点下载 zip 文件"AFE4400SPO2EVM 固件源代码 v1.4 (修订版 A)"并解压缩内容时、底层固件文件显示 V1.3。

slac678a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从解压缩文件夹运行 exe。
    接受软件许可协议后、固件源文件将位于 C:\AFE4400EVMFWSRC-v1.4\AFE4400EVM_FW_SRC_v1.4_Release 下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我查看的是 TI 安装文件夹。