This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:在 TI 网站上找不到数据表

Guru**** 2581625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619287/tmp007-cannot-find-datasheet-in-ti-website

器件型号:TMP007

p/n TMP007的最新状态是什么? 是否要停产?  

因为我们无法从 TI 网站找到该器件的数据表和详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将对此进行研究并与您联系以获得答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不再建议在新设计中使用 TMP006和 TMP007红外温度传感器。 这意味着他们的状态已从"活动"正式更改为"非 RND"。 具有 NRND 状态的 TI 产品最终可能会停产。 这会影响 TI 生产的所有红外热电堆版本。

    TMP007登录页面目前存在一些问题、但您可以在 TMP006登录页面上看到 NRND 状态。 给您带来的不便、我深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、  

    我们的参考 设计采用 TMP007、 TI 是否有任何红外热电堆的替代部件或类似部件来支持我们的新设计项目? 请给出建议。 谢谢你。  

    BR、

    CCφ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有其他非接触式温度传感器产品。 我很乐意为您提供有关接触温度传感器的帮助。