This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:MMW 演示插件和 TI 云代理安装包

Guru**** 2583635 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619518/awr1642boost-mmw-demo-plug-in-and-ti-cloud-agent-installation-package

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

你好、冠军、
  我的客户正在尝试在 AWR1642 EVM 中的 MMWAVE_SDK_01_00_00_05中运行 MMW 演示。 他们在 Chrome 中安装插件和 TI 云代理时失败。 下图。 访问服务器似乎存在网络问题。 您是否拥有这些工具的离线安装包、以便我们可以让客户直接安装。

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是否在浏览器中关闭弹出窗口阻止程序?

    您只需将"TIC扩音器桥接器"添加到您的 Chrome 浏览器中即可。

    您可以通过转至 ChromeWebstore 、搜索"TIC扩音器 代理桥接器"并将其添加到浏览器中、尝试将 TICloudAgent 安装到 Chrome。

    将此扩展添加到浏览器后、您应该能够检查 mmWaveDemo-Visualizer。

    此致、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果  您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、
    客户无法在您的回复中打开链接。 这些链接可能被其 IT 部门阻止。 您是否有可视化工具的离线安装程序?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请检查 此 e2e.ti.com/.../ticloudagent_5F005F00_2.exe 是否正常工作?

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果  您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、
    谢谢、让客户尝试一下。

    此致、
    Adam