This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:关于设置帧的线性调频脉冲

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619167/awr1642-about-setting-the-chirps-of-the-frame

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP

尊敬的工程师:

       我对如何启动 不同的帧产生了疑问。 要设置三种帧。这些帧 是循环的。我想问 一个帧完成后如何启动下一个帧、以及在三个帧完成后如何重新启动帧。 如果我需要将0设置为 帧数(有效范围为0至65535、0表示无限)。  否则,我想知道  当帧是 started.please 时帧周期的影响是什么帮助我解释。

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是指帧中的不同线性调频脉冲还是完全不同的帧?

    BR、
    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在不同的帧中。如何按顺序启动三个不同的帧。您能给我一个示例吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AWR1642支持高级帧配置、可用于按顺序发送3个不同的帧。

    您需要使用高级帧配置子块配置不同的子帧。

    请参阅毫米波 DFP 中提供的"AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf"中的"5.4.6小节子块0x0105–AR_advanced_frame_CONF_SB"以了解消息描述。

    此致、
    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
    ------------------------------------------------------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。我想知道帧周期的影响是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用高级帧配置时、通过将子帧组合在一起来形成帧。 帧周期等于已配置子帧的周期总和。

    当使用高级帧配置 wrt 到突发间帧、子帧间时间和帧间时、存在时序要求。

    有关  高级帧配置和时序要求的关键注意问题的详细信息、请参阅《TI 雷达器件中线性调频脉冲参数编程》中的"第6节高级线性调频脉冲配置"。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果  您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
    ------------------------------------------------------