This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:读取 TM4C1294NCPDT 固件(XDS110)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, TM4C1294NCPDT, TMDSEMU110-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618589/ccs-iwr1443boost-reading-tm4c1294ncpdt-firmware-xds110

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTTMDSEMU110-UUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 IWR1443BOOST、如何读取 TM4C1294NCPDT 程序 (组装 在 IWR1443BOOST 上)并写入新 的 TM4C1294NCPDT 芯片(用于设计新电路板)?

是否可以使用 "TMDSEMU110-U:XDS110 JTAG 调试探针"读取 TM4C1294NCPDT 软件?

感谢你的帮助。

此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:
    您无需从现有 TM4C1294NCPDT 器件读取固件。 它作为仿真软件包的一部分提供,可从以下位置获得: processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package
    您可以将此固件加载到电路板上的 XDS110。 请注意,首次在新电路板上加载引导加载程序(也在上述软件包中提供),然后再加载固件。 随后、您可以根据需要更新固件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢你的帮助。 nowFlash 版本3.42 (官方版本)没有 XSD110仿真器作为连接选项。 我能否首次使用 Uniflash 在 TM4C1294NCPDT 上载固件? 我应该查找什么文件? 在哪里可以找到此固件?

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我能否使用"boot_looder.bin"首次上传至基于 Uniflash 的 TM4C1294NCPDT?
    此文件的目录:
    C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds110\boot_looder.bin

    谢谢、此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:
    不能使用 Uniflash 下载 TM4C1294NCPDT 引导加载程序和固件。 当您从上述页面(processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package)下载仿真包时 、有一个名为 XDSDFU.exe 的工具。 您需要使用它来下载引导加载程序、然后下载 XDS110的固件。 以下是从 windows 命令行使用的命令:
    Xdsdfu.exe -b boot_loader.bin -r
    Xdsdfu.exe -f firmware.bin -r

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢你的帮助。

    此致、
    Amin