This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:如何在捕获演示的固件中将.cfg 文件发送到 AWR1443

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614684/awr1443boost-how-to-send-cfg-file-to-awr1443-in-firmware-of-capture-demo

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

你好

我想知道如何 在捕获演示的固件中将*。cfg 文件发送到 AWR1443。

根据 SDK 指南中的第3.4.2节、TeraTerm 通过 COM 端口逐个发送命令、我可以这样做。

我希望可以更轻松地发送命令、例如发送*。cfg 文件、包括命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    发送完整命令集的一种更简单的方法是从.cfg 文件中复制所有命令、然后在 TeraTerm 窗口(在提示符下)中粘贴所有命令。 然后、这将依次发送每个命令。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这对您的查询是否有帮助?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种方式在 TeraTerm 中不起作用。

    原因可能是换行。

    是否可以直接包含 cfg 文件而不粘贴命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在 Tera Term 中使用了复制粘贴方法、这似乎对我有效。
    目前没有其他方法可以包含 cfg 文件。

    此致、
    Vivek