请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2114EVM 主题中讨论的其他器件: FDC2114
我将 FDC2114EVM 用于电容式感应。 我的问题是 FDC2114始终消耗2.8mA 的大功率。
我的条件是:分离 MSP430连接、禁用外部 OSC 并使用内部 OSC。
首先、我为 FDC2114加电、 睡眠模式下的功耗为35uA、请参阅数据表。
稍后、我通过 I2C 将配置写入寄存器、消耗的功耗为2.8mA。 我尝试通过将 B1写入 CONFIG.SLEEP_MODE_EN 来进入睡眠模式并从该寄存器读取数据、我发现该寄存器始终为0。 当我将 SD 引脚连接到 VDD 时、我获取 11uA 的功耗。
如何解决此问题?