This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:DopplerIdx 的值表示什么

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619136/ccs-awr1443boost-what-the-value-of-doppleridx-represents

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我希望打印出物体接近和离开毫米波雷达的速度。 我当时打印了 dopplerIdx 值、然后使用 mmwave.js 文件中的公式将其转换为 m/s。 当物体接近雷达时、dopplerIdx 的值为2位数、如14或15。 当物体远离雷达时、它是一个如3或4的数字值。 我想知道这是为什么、因为当物体接近雷达时、MMW 演示 GUI 显示负值。 提前感谢

我正在从 post_processing.c 中的函数 postDetectionProcessing 中提取 dopplerIdx 值

objOut[numObjOut].rangeIdx = rangeIdx;
objOut[numObjOut].dopplerIdx = dopplerIdx;

DopplerIdxval = dopplerIdx;//全局变量提取 dopplerIdx 值 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saad、

    DopplerIdx 主要表示速度值所处的多普勒箱。 多普勒频段被转换为 m/s、但也是循环移位。

    例如、假设有16个多普勒频段、即 bin 0到 bin 15。 前8个纸槽(纸槽8至 bin15)映射到负速度值、而下8个纸槽(纸槽0至纸槽7)映射到正速度值。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Kevin