This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:在 Matlab 示例代码中处理数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617866/awr1642boost-processing-data-in-matlab-example-code

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

团队、

我们是否有任何现有演示、说明如何从 AWR1642BOOST 捕获数据并将其传输到 MATLAB? 您能给我指一下它提到这一点的文档吗? (我在论坛上看到过 Radar Studio 的相关报道、但无法准确找到文档)

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    Radar Studio 用于捕获原始 ADC 数据。 下面是有关如何执行原始数据捕获的培训视频的链接。 这种方法需要额外的硬件(TSW1400EVM)。 此外、Radar Studio 具有内置的"后处理"函数、可显示多种不同形式的处理数据、例如1D FFT 图、2D FFT 图等

    使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    这是否也适用于 AWR16x 升压器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需通读 AWR16BOOST 用户指南、即可找到答案、是的。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    是的、您答对了、流程与我链接到的培训视频中所述的流程相同。

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们是否有办法在不使用采集板的情况下实现此目的? 例如、Radar Studio 等 Matlab 示例/GUI 直接通过 USB 从 LaunchPad 获取数据? 可以通过某种方式将相同的 Web 演示可视化、但在 Matlab 中?
    最棒的
    Lina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    这取决于您希望接收的数据。 我之前提到的 Radar Studio 方法用于捕获原始 ADC 数据。 目前、无法直接通过 UART 发送此数据。  

    现在、如果您讨论的是与 Web 毫米波演示可视化工具配合使用的 mmw 演示中发送的数据、那么您可以通过不同的方式读取和可视化这些数据。 事实上、我们的3个演示就是这样做的:  

    • 无人机高度
    • 交通监控(不要与交通监控 TI 设计混淆)
    • 智能照明和工厂自动化

    这些演示本质上是不同的 MATLAB GUI、它们通过 UART 读取用于 Web 可视化工具的相同数据结构并以不同的方式显示该结构。 为了准确了解数据的读取方式、需要对该数据包结构有一些了解、我们目前正在整理一份详细的文档、其中将描述完整的数据结构。

    这些演示可在 以下位置找到:TI Resource Explorer

    只需导航到"Software"->"mmWave Training"->"Demos"即可

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我主要查找的是这些示例中使用的 Matlab 源代码。 我们是否在某个地方提供此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件讨论此主题、请关闭此主题。