This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP411:TMP411

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619301/tmp411-tmp411

器件型号:TMP411

我们希望使用该器件来测量片上热敏二极管的温度。 该器件可使用3.3V 电源供电、但对于 I2C 接口-我们需要将 SCL、SDA 线路拉至2.5V、而不是建议的2.7V。 是否可以这样做-我们注意到该器件的 VIH (min)为2.1V、因此我们应该可以。 如果无法实现、您能否推荐可在2.5V 电压下运行的替代器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持团队将与您联系以提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RSM55285、
    是的、只要保证超过 VIH (MIN)并且符合时序规格、SCL/SDA 线路就可以连接到您的2.5V 电源轨。