This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:天线

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619215/awr1642-the-antenna

器件型号:AWR1642
根据您的理论、当两个分离的 RX 天线的距离为 λ/2时、雷达最大的无模糊视场(FOV)为±90°。 但是、AWR1642的技术文档中有一个天线视场±60°、角分辨率约为15°。 我想知道两个角度之间的差异是?测量时、哪个角度是真正的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    天线间距提供的 FoV 是理论上可实现的最大 FoV。 当我们远离中心时、天线增益通常会降低、因此 当您以一定角度移动时、最大距离会减小。 根据天线模式、您可以查看天线在所需角度提供的增益、并基于目标距离、目标物体(RCS)等。您可以计算出物体可看到的最大角度。

    您可以使用传感估算 器工具 来帮助您估算用例所需的最小天线增益类型、然后估算可通过天线模式实现的角度。  

    此致、

    Vivek