This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:Uniflash 至 AWR1642

Guru**** 2582515 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617986/awr1642-uniflash-to-awr1642

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

对于尺寸问题、我们将另一个 USB 应用到 UART 转换器以替换 XDS110。  当 我们将此 双 UART 端口转换器 应用于毫米波演示可视化工具时、它可以正常工作。 但是、当我们尝试应用 uniflash 更新 AWR1642固件时、会显示以下错误消息。 我是否可以知道如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     显示控制台后发现此错误情况

    [信息]:正在连接到 COM 端口 COM24...

    [info]:重置设备连接

    [INFM]:设置中断信号

    [错误]:未收到设备的初始响应。 请在重新刷写设备之前重新启动设备

    三、会议的报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您确实看到"设备管理器"下的 COM24、并且 PC/计算机上的任何其他程序/控制台均未使用该 COM24。

    如果尽管存在此 Uniflash 无法与器件通信的情况 、我们可能需要通过 TI E2E 论坛 UniFlash 支持获取对 Uniflash 器件的支持。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过另一个 USB 转单端口 UART 验证了此 Uniflash 问题。 结果正常。  我将与 USB 转双 UART 供应商联系。