This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443Boost:如何修复辐射相关参数以通过政府认证测试?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619160/awr1443boost-how-can-i-fix-radiation-related-parameters-to-pass-the-governmental-certification-test

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1443

谢谢您、支持团队。

这个问题对于所有希望在公共空间中驱动 AWR1443Boost 的用户来说可能非常重要。

我自己计划在今年的展览中驾驶它。

在这种情况下,我们在每个国家/地区都收到政府颁发的证书。

为了通过测试、我们必须进行证明

 AWR1443Boost 的辐射相关参数是固定的、并在固件内进行保护。

我们必须证明、任何具有详细参数值的配置文件都不会更改它们。

据我了解 、AWR1443Boost 的这些参数是确定的

"radarss"中的"cli_open"函数内。

它不向我们开放、我们无法自定义它。

那么,如何修复这些参数并通过认证测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    所有线性调频脉冲参数、TX 功率等都可由用户通过在 AWR1443的 R4F cortex 内核上开发的嵌入式代码进行控制。 根据通过这些 API 传递给它的值、radarss 将执行所有配置。 只要您的代码是固定的、配置就会保持不变。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。 我不这么认为。
    我想您曾提到过 SDK 示例中的以下功能。

    bool MmwDemo_parseProfileAndChirpConfig (MmwDemo_DataPathObj * dataPathObj);

    但在该函数中、代码仅读取并解析配置文件参数。
    我从未见过代码将任何参数写回芯片。

    例如、"起始频率"(通常约为76-77GHz)将影响许多内部参数。
    在不了解安全示例的情况下更改任何参数都非常危险。
    如何安全地更改这些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这些参数从配置文件中解析、然后编程回 AWR 器件。 例如、演示应用中的"cli_MMWaveProfileCfg"函数设置线性调频脉冲配置文件、您可以在其中设置影响发射和法规参数的参数。 其中包括线性调频脉冲开始频率、TX 开始时间、线性调频脉冲时间/斜率、TX 功率回退等 您可以在发射出现任何问题时调整这些参数。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek:

    我以前只读过 CCS 示例。
    听说"cli_MMWaveProfileCfg"后、我深入研究了 SDK 组件的来源、并找到了它。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我希望这有助于解决您对通过法规标准的可编程性选项的疑问?

    此致、
    Vivek