This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:使用 Demo Visualizer 检测不存在的对象

Guru**** 2584535 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616423/awr1642boost-detection-of-un-existence-object-with-demo-visualizer

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

通过使用 AWR1642BOOST、可以检测到不存在的对象。
下图中用圆圈标出的不存在对象。
在非常接近的范围内检测到它。

请解释为什么检测到此物体。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、
    非常近的物体距离是否为厘米? 这可能是由于 TX 到 RX 天线的直接耦合以及检测阈值非常低而导致的。 通过执行直流校准(即取消直流纸盒)可以删除这些纸槽。 这是在 MMW 演示应用程序中使用“calibDcRangeSig”命令完成的。[请参阅 mmwavesdkuser guide 的 pg25。]

    演示中要遵循的步骤是
    1)将“calibDcRangeSig”命令添加到 cfgfile 中。
    2)确保设备前面紧邻的区域清晰无误
    3)将修改后的 cfgfile 发送到设备。
    4)在开始时、测量清洁环境中的直流信号、然后将其取消。 取消后、您将在屏幕中显示所需的对象。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、
    您是否尝试过上述 DCcalibration 过程? 请告诉我们这是否有助于解决该问题。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek-San、您好!

    感谢你的答复。
    现在、问题已解决。
    如果我有其他问题、我将提交另一个主题。

    此致、

    Nomo