This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1462:零 IF 接收器架构?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/617713/iwr1462-zero-if-receiver-architecture

主题中讨论的其他器件:AWR1642IWR1642

您好!

从接收子系统的方框图中、我们可以看到 IF 滤波器实际上是带通滤波器(由低通滤波器级联的高通滤波器实现)。

测量雷达和目标之间的距离时、应存在受低通滤波器截止频率下限(例如350kHz)限制的最小检测距离。

是否有任何误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     您说过这适用于 IWR1462、但我们不知道这是什么。  您是指 AWR1642 (预览)吗?

    您的其他相关帖子中也有相同的数字。

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IWR1642是 AWR1642的工业版本、它具有一组低通滤波器和一个高通滤波器、位于模块降频转换混频器之后。

    有两个低通滤波器组、用于衰减近端(雷达传感器反射)雷达信号。  高通滤波器提供滤波功能  

    进行第1次奈奎斯特区域采样。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quintal、

    感谢您的回复!

    低通滤 波器为 ADC 的第1个奈奎斯特区域采样提供滤波、高通滤波器用于衰减近端(雷达反射)雷达信号。

    如果斜坡斜率=20MHz/us、 高通滤波器的截止频率为100kHz、则 往返时间=100kHz/(20MHz/us)=5e-9s、即最小检测范围=0.5*3e8*5e9=75cm

    因此、如果 高通滤波器的截止频率为100kHz、雷达无法检测75cm 以内的物体?

    BTW、您能否提供 高通滤波器的详细截止频率?

    非常感谢!

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    高通滤波器示例如以下附件所示。  注意:有2个滤波器可实现所需的衰减。  浅绿色是最低有效滤波器设置。  如果您具有足够的距离分辨率、信号电平和 SNR 以进行物体检测、则仍可以检测近距离物体。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    非常感谢您的详细解释!

    此致、

    David。