主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 MATHLIB、 IWR1642
尝试构建演示、来自 dss_mmw_linker.cmd 的"gmake all"错误消息、
生成第38行。 前提条件和程序的安装方式如下
C:\tmdemo\..... \BuildInstructions\mmwave_sdk_setupenv.bat 不需要修改。
与较早的 gmake 消息文件相比、错误接近结尾、如下所示:
C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/platform/xwr16xx/c674x_linker.cmd dss/d
ss_mmw_linker.cmd -lrts6740_elf.lib -o xwr16xx_mmw_demo_dss.xe674
"dss/dss_mmw_linker.cmd"、第49行:警告#10068-D:无匹配段
"dss/dss_mmw_linker.cmd"、第38行:错误#10099-D:程序将无法放入可用的 ME 中
Mory。 “.fastCode”大小为0x5f00的运行定位失败。 可用
LE 存储器范围:
L1PSRAM 大小:0x4000未使用:0x4000最大孔:0x4000
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"xwr16xx_MMW_DEMOD_DS.xe674"
>>编译失败
gmake:***[dssDemo]错误1.
C:\tmdemo\mmwave_demo_dev\radarDemo\chains\RadarReceiverEDMA_mmwSDK\MMW_TMDemo>
请告知如何修改内存设置以纠正此问题。
后来、我将整个设置安装到以前从未安装过 TI 软件、eclipse 或 perl 以及其他 开发工具的另一台计算机:CCS 7.1.0 (提供 ti-cgt-arm_16.9.1.LTS)、
xdctools_3_50_00_10_core (独立于不带 JRE 的 CCS)、 BIOS_6_50_01_12、 MMWAVE_SDK_01_00_00_05、uniflash_4.2、perl (修改路径似乎无关紧要、也许可以
此处根本未使用)、c4000 (包含 DSPLIB)、C6000_7.4.16、mathlib_C674x_3_1_2_1。 以前安装了数百个程序,这可能是错误的。 我先尝试了
使用最新版本、然后返回到 MMWAVE_SDK_setupenv.bat 中建议的版本、找不到工作组合。 我故意使用了上面的旧版本、因为它是这样
之前的工作设置。 我想知道、如果有任何使用 Windows10和这些软件包的用户最近都可以使用该构建、请告诉我。
缺少文件或软件似乎不是问题、一些细微的更改会阻止正确的内存设置。