This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:LDC1612

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618811/ldc1612-ldc1612

器件型号:LDC1612

您好!

我们正在进行分析、以使用 LDC1612来监测我们的其中一个 Setup 位置。 为了达到这一目的、我们计划使用弹簧、根据弹簧压缩和膨胀、我们需要找到设置的位置。 请查找附件。

问题是、根据所附图像"Image1"、弹簧压缩仅通过在弹簧端连接来测量。 但当我在"Image2"中看到压缩时、会在弹簧的两端测量。 因此、是否可以根据"Image1"将 LDC 端子仅连接到传感器末端来测量弹簧压缩?

图1.

图像2.

谢谢、

Kiran。 A