This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:数据表和应用手册问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618967/ldc1612-datasheet-and-app-note-questions

器件型号:LDC1612
主题中讨论的其他器件:LDC1101

您好!

将单通道采样率限制为4.08kSPS 最大值... I2C 数据读取速率是什么?

图  数据表(SNOSCY9 - 2014年12月)的13显示 了单通道模式下每次转换后的振幅校正时间周期。  此周期有多长?   它是否仅在启用自动幅度校正时适用、如果禁用自动幅度校正(即 背靠背转换)、它是否变为零?

在"优化 L 测量分辨率..." 应用手册(SNOA944–2016年2月)、图 3: 垂直轴标签应该为"...LDC161x..." 而不是"...LDC1101..."?

谢谢、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    我将回答您的以下问题:

    [引用 user="Matthias Meier1"]将单通道采样率限制为4.08kSPS 最大值...I2C 数据读取率是什么?[/quot]

    您的想法是正确的。 LDC1612列出了最大单通道速率4.08kSPS、因为 I2C 时钟速度为400kHz。 读取单个寄存器(2个字节)需要大约49个时钟周期的延迟(包括开始、acks 和 nacks)、并且由于 LDC1612将数据拆分为2个寄存器、您需要读取两次。 因此、您需要2x49个时钟周期从单个通道读取数据、这意味着 IO 的数据传输速度限制为4.08kSPS。

    [引用用户="Matthias Meier1]Fig.  数据表(SNOSCY9 - 2014年12月)的13显示 了单通道模式下每次转换后的振幅校正时间周期。  此周期有多长?   它是否仅在启用自动幅度校正时适用、如果禁用自动幅度校正(即 背靠背转换)、它是否变为零?[/引述]

    振幅校正间隔为4个时钟周期;数据表方程6中的+4包含以下因子:tcx =(CHX_RCOUNT ˣ 16 + 4)/fREFx。  

    即使器件具有建议的 AUTO_AMP_DIS=1设置、该时间间隔也始终在采样之间发生。

    此外、请查看以下博客文章、该文章更详细地展示了时序组件: e2e.ti.com/.../inductive-sensing-how-to-configure-a-multichannel-ldc-system-part-2

    [引用 USER="Matthias Meier1]"优化 L 测量分辨率..." 应用手册(SNOA944–2016年2月)、图 3: 垂直轴标签应该为"...LDC161x..." 而不是"...LDC1101..."

    您对 SNOA944应用手册中的拼写错误正确。 它应该在 y 轴上读取 LDC161x。 我们已经确定了这一点、并将在下一次对文档进行更新时对其进行更正。

    此致、
    Luke